Cuando un problema se convierte en una ventaja

Piense en los desafíos que enfrenta cada día. Ya sean personales o profesionales, analizar la cuestión, determinar cómo solucionarla y poner la solución en acción genera una inmensa satisfacción.

Algunas veces, esa solución no simplemente acaba con el problema, también le da una ventaja definitiva.

Convertir problemas en ventajas está en la parte central de lo que hacemos en SKF. Aunque los elementos que desarrollamos pueden ser de tamaño pequeño, sabemos que, cuando nos basamos en una manera inteligente e innovadora, pueden resultar transformadores.

Si piensa que esto suena un poco rebuscado o demasiado ambicioso, considere cómo es la vida de los rodamientos utilizados en hornos de cocción y otras aplicaciones de alta temperatura.

Con temperaturas de operación que superan los 180 °C y niveles excesivos de humedad, la cuestión no es "si" los rodamientos se van a desgastar, la pregunta es "cuándo". Dado que las condiciones extremas degradan la grasa para rodamientos, el contacto entre metales aumenta y se acelera el desgaste. La falla no tarda en llegar, a menos que el rodamiento se re-lubrique con intervalos frecuentes.

Dicho esto, la re-lubricación no es una tarea simple. En primer lugar, tiene que esperar a que el horno se enfríe hasta una temperatura segura. Luego, hay que retirar los rodamientos, limpiarlos y reinstalarlos. En conjunto, es un proceso que puede costarle varios días de producción. Pero cuando la alternativa es una falla total, esta complicada rutina de mantenimiento parece ser la única opción.

Pero, ¿es realmente así?

Ese es el problema que han analizado nuestros ingenieros. Lo que descubrieron es que no es necesario temer estas condiciones extremas, ya que realmente pueden utilizarse de manera ventajosa.

Desde esta perspectiva, surgió un innovador diseño de rodamiento que utiliza la humedad y el calor inherentes al horno para prevenir el desgaste y mejorar drásticamente el rendimiento. Con una jaula de grafito, nuestros rodamientos para alta temperatura se fabrican a medida para soportar incluso las temperaturas más extremas. Con un sistema de lubricación "de sacrificio" que evita el contacto entre metales sin requerir re-lubricación constante, están equipados para funcionar de manera óptima incluso en las condiciones de temperatura más intensas.

Entonces, ¿qué significa para usted? Será capaz de alcanzar sus objetivos de aumento de producción disminuyendo el tiempo de inactividad. Podrá disminuir los costos de mantenimiento y dar a su grupo de mantenimiento tareas más productivas que atender. También puede reducir su huella medioambiental al eliminar la utilización de grasa y materiales de limpieza que necesitan desecharse.

Esa es la manera de convertir un problema en una ventaja.

Stephen White SKF Comida y Bebida

Stephen White, Director de cartera de la industria de alimentos y bebidas de SKF